This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0002:是否可以将RREF设置为将输出振幅降低到300mVpp和600mVpp SE之间?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0002, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626465/lmh0002-can-rref-be-set-to-reduce-output-amplitude-to-between-300mvpp-and-600mvpp-se

部件号:LMH0002
主题: LMH0397中讨论的其它部件

是否有RREF值允许将SE输出摆幅降低到300mVpp和600mVpp之间?

此致,

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    我想我理解您要达到的规格。 LMH0002单端输出摆幅最小值为665mV。
    1)。 也许您可以有一个无源6dB衰减器。 但这意味着此端口将固定为300mV至600mV输出摆幅。 请查看以下无源衰减器电路的链接:
    www.radio-electronics.com/.../attenuator-resistor-values.php
    或负输出可能具有此衰减器,而正则为正常配置。 但是,当使用另一个输出时,其中任何一个输出都应终止。 我不知道反思会如何影响这一低数据率。
    2)。 我已经检查了LMH0397,可以通过寄存器将输出电压摆幅更改为0.5 范围内的0.6V SE摆幅。

    此致,Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢纳赛尔!

    这适用于现有的主板,具有8个SOIC封装部件- 因此我现在将尝试衰减器。    将衰减器安装在 电感器|| 75欧姆电阻之后,然后安装在交流耦合盖之前是否有意义?

    此致,

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    这应该没问题。 只需确保衰减器阻抗为75欧姆输入和输出。 此外,由于这是低数据速率,我认为寄生虫在这方面不会发挥重要作用。

    此致,Nasser