This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:过电压保护

Guru**** 2456800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626630/tps65982-over-voltage-protection

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我对TPS6.5982万中的过压保护有一些疑问。  

1.除以下寄存器外,是否有任何与OVP设置相关的寄存器?

  • OvpUsage[23:22],0x28系统配置寄存器
  • OvpTripPoint[21:16],0x28系统配置寄存器

2.过压保护是否不仅在汇模式下有效,而且在源模式下有效?

3.在使用PP_EXT PASS时,监视哪些引脚以进行OVP操作?(VBUS引脚或SENSEX引脚?)
在使用PP_EXT PASS的情况下,有三个引脚用于感应: VBUS,SENSEP和SENSEN。

4. 除了"Error_PowerEventOccurred"之外,是否有任何寄存器可检测发生过电压情况?  

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    1.这是两个寄存器,您可以在其中设置过压保护设置。

    2. OVP在源模式或汇模式下均可工作。

    3.对于PP_EXT,监视VBUS引脚是否使用OVP。

    4.“Error_PowerEventOcced”是用于检测OVP事件的唯一寄存器。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    谢谢。

    此致,
    Takashi Onawa