This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC401:FPC401能否解决具有与0xA0和0xA2不同的8位地址的非MSA模块?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC401, FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623678/fpc401-can-the-fpc401-address-non-msa-modules-which-have-8-bit-addresses-which-are-different-from-0xa0-and-0xa2

部件号:FPC401
主题中讨论的其他部件: FPC402

代表另一个E2E用户发布:

对于光学模块I2C地址,我们是否只有两个8位地址选项:0xA0和0xA2? 如果光学模块具有其他I2C地址(如0x04),FPC401是否支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据QSFP和SFP多源协议(MSA),所有模块将使用8位I2C地址0xA0和0xA2。 如果应用程序中将使用非MSA模块,则系统将需要使用引脚兼容的FPC402设备,这允许用户指定任何8位下行地址,包括默认值0xA0和0xA2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此线程被视为已应答和已关闭。