This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC401:使能引脚(EN)是否导致I2C寄存器重置和下游I2C通信中断?

Guru**** 2777785 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623676/fpc401-does-the-enable-pin-en-cause-i2c-registers-to-be-reset-and-downstream-i2c-communications-to-be-interrupted

部件号:FPC401

代表另一个E2E用户发布。

如果EN引脚从高(1)设置为低(0),FPC401的内部寄存器是否会被重置? 此外,光学模块与FPC401之间的I2C通信(如果正在进行)是否会中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设置EN=0实际上会重置FPC401内部寄存器。 所有I2C通信(主机端和端口端)也将中断,直到EN=1为止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此线程被视为已应答和已关闭。