This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:启动系统时设备有时不能安装

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626521/ds80pci810-device-non-ack-some-times-when-boot-system

部件号:DS80PCI810

您好:

我们的客户目前使用DS80PCI810来测试性能。  

1.系统 引导时,有时(并非总是)设备会显示非ack消息。我们可以仔细检查该设置的步骤。  

2.另一点需要检查:它们将VIN和VDD绑定到3.3V,它会影响ENSMB功能还是导致设备无法读取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kay:

    从VIN上断开VDD针脚这不是连接此设备的推荐方法。

    如果VDD_SEL = 0,则VIN = 3.3V,VDD引脚将由内部稳压器驱动至2.5V。

    如果VDD_SEL = 1,则VIN =浮动,VDD必须连接至2.5V电源。

    此致,