This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:带USB 2.0 的自定义电缆

Guru**** 2456820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626583/tps65986-custom-cable-with-usb-2-0

部件号:TPS6.5986万

我的客户正在与定制电缆制造商联系,以获得轻型USB电缆,我们需要对以下2.0 连接线路的说明。  

 有关2.0 的要求,我们可以使用 电缆上的引脚B6连接USB_DP,使用引脚A7连接USB_DM (如下所示)吗?  

 

 

由于我们的设计具有连接到TPS6.5986万​的2.0 上(A6和A7)和下(B6和B7)线路,并且根端口USB DP/DM将来自其内部MUX。 根据我的理解,USB 2.0 mux输出将如下所示。 因此,如果我错了,请更正我,并说明在我们的主板中使用TPS6.5986万连接是否可以进行上述连接。

 

USB_RP_P => C_USB_TP

USB_RP_N => C_USB_TN

 

(或)

 

USB_RP_P => C_USB_BP

USB_RP_N => C_USB_BN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prahlad:

    这是大多数电缆的制造方式。 您回答正确,在TPS6.5986万上不会看到此问题。

    谢谢!
    Eric