This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM176:最大输出电流

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626358/sn65lvdm176-maximum-output-current

部件号:SN65LVDM176

你(们)好

1.

接收器的R端子(1针脚)的最大输出电流是否有限制?

二.

根据数据表的图11,12,汇电流为~55mA,源电流为~62mA。

这些是最大值吗?

3.

对于R端子(1引脚),输出电压是否取决于输出电流? (输出负载?)

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表接收器电气特性,引脚1的输出电流指定为-8mA/8mA。  可以从该输出吸收/提供额外的电流,但我建议将电流限制为-20mA/20mA,以确保输出电压仍处于或接近正常水平。

    图11和12旨在显示输出的特性。  它不能在如此高的电流需求下操作输出。

    是的,输出电压将取决于输出负载。  图11和图12显示了这一点。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee

    感谢您的回复。
    我明白了。

    BestRegards