This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9517:PCA9517应用程序

Guru**** 2457470 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, TCA9803, PCA9548A, TCA9548A, TCA9517, TCA9509, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624593/pca9517-pca9517-application

部件号:PCA9517
主题中讨论的其他部件: TCA9803PCA9548ATCA9548ATCA9517TCA9509TCA9406

大家好,

我的客户一个主板使用下面的两个I2C解决方案,请帮助您发表意见,谢谢

1. PCA9545/PCA9548能否9548能否连接到PCA9517的B端口? 如果它们不正常,您是否有其他解决方案来更换PCA9517?

2.是否可以删除PCA9517并直接连接PCA9545/PCA9548?9548? 从属设备为1.8V电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好南方

    我们正在研究这一问题,并将很快回复您。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    我实际上会推荐一款来自TCA980x系列的产品(如TCA9803)用于此用例,原因如下:

    您已将PCA9517s的B侧连接到PCA9548A。 如果您在交换机上连接了多个信道,则将多个B侧连接在一起,这不建议您这样做。 缓冲器无法将信号从B侧传递到B侧。 这不应影响主设备和单个从属设备之间的通信,但建议不要使用此配置,因为它可能导致从属设备执行一些奇怪的操作,因为它无法看到来自另一个从属设备的任何通信。

    我建议使用TCA9803,并使用此处所示的相对A和B侧(B侧连接到从属设备,A侧连接到开关)。 TCA980x没有VCCA < VCCB依赖性,VCCB可向下转到1.65 V (VCCA向下到0.8 V)。 TCA980x在B侧还具有集成电流源,因此您不需要外部上拉电阻器(建议在B侧不使用)。 TCA980x的A侧仍需要上拉。

    此外,我建议切换到TCA9548和TCA9546,而不是PCA变体。 电源接通复位电路得到了很大的改进,并且更加坚固。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jonathan:

    感谢您的宝贵建议,我们可以使用PCA9517和PCA9545/PCA9548直接9548直接连接到从属设备吗?

    此致,

    南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南方

    我相信你是在问你能不能让它去(师父)--- (b) TCA9517(a)--- TCA9548A --- 从属

    是的,您可以这样做。 TCA9548A/PCA9548能够9548能够进行电压转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jonathan:

    谢谢,我的客户中没有TCA9803的AVL代码,因此他们想在以下两个应用中使用PCA9509替换PCA9517,是否正常?

    此致,
    南方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这两种应用中,都不能使用PCA9509替换PCA9517。 我可以用于更换TCA9406,但不能更换顶部tca9517。 原因是TCA9509不允许vcca = vccb。 必须有1 v的差异。