This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:SN65LVDS31

Guru**** 2858300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626080/sn65lvds31-sn65lvds31

部件号:SN65LVDS31

尊敬的各位先生:

我们进行了X射线检查,发现设备SN65LVDS31PW和SN65LVDS32PW内还有来自设备SN75LVDS31PW和SN75LVDS32PW的其他晶体。 这些晶体的温度范围从0到70不等,我们订购的是-40到85。 我们要求您确认SN65LVDS31PW和SN65LVDS32PW在-40至85的温度范围内工作,或者建议使用数据表SN65LVDS31PW和SN65LVDS32PW中所示的技术特性晶体进行替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的先生,早上好! 有人收到我的请求吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Olesya,

    请参阅以下内容:
    e2e.ti.com/.../224.2159万

    此致,
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的先生,晚上好!

    在前面的回答中还有一些其他信息。 请您给我们发送新问题的详细答案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Olesya,

    我已经回答了你的另一个主题。 请在此处找到答案:
    e2e.ti.com/.../230.943万

    此致,
    Ryan