This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781-Q1:比特率与201收发器

Guru**** 2540060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625897/sn65hvd1781-q1-bitrate-vs-201-transceivers

部件号:SN65HVD1781-Q1
主题中讨论的其它部件:SN65HVD1781

我们正在研究在RS485总线拓扑中使用SN65HVD1781,其中201个收发器通过总线结构连接,总线结构内置110欧姆传输线路(总长度为7-10M,短线长度< 1 cm)
我们希望获得500Kbit/s的比特率,但从数据表看,100 % 不清楚SN65HVD1781是否能够以该比特率驱动所有收发器的接收器电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bas,

    A/B引脚的电容可在第5页的6.6 部分中找到:

    COD差分输出电容23 pF

    如果它转变成信号端结构, 大约46 pF到地面。 由于电缆很长,并建模为传输线路,因此201个收发器的上限负载不会被归为一个负载。 在一次实验中,我们驱动了256个节点,这些节点被划分为50米以上的16个分段。 信号链上的波形看起来都不错。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hao,

    我确实认为可以驱动256个节点,但我想知道在这种情况下使用上述驱动程序实现的最大比特率是多少?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我忘记了提到我们在测试中应用的数据速率为1Mbps。 设备应该能够在您的应用程序中处理它。 如果您有任何疑问,请告诉我。