This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:未使用的驱动程序

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626282/trs3122e-unused-drivers

部件号:TRS3122E

对于未使用的驱动器和接收器,您有什么建议? 如果我让它保持未连接(浮动)状态,它是否会对电路产生不利影响? 我应该将其连接至接地,VL或VCC吗?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jomer,

    根据RS232标准,RX输入对GND的电阻为5kOhm。 在DIN引脚中,也有较弱的下拉(约2MOhm)。 如果您认为偏差不够强,可以将其连接到VL或GND。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,