This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:DS125BR800A的交流耦合要求

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625207/ds125br800a-ac-coupling-requirement-of-ds125br800a

部件号:DS125BR800A

大家好,

DS125BR800A的数据表描述了CML信号的输入和输出应该是高速I/O上所需的交流耦合

输入或输出上的交流耦合是否是必需的,或者交流耦合电容器是否可以拆除?

我不能微调DS125BR800A输出差分信号的中心电平?

您的意见将有助于为客户提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    将其移至另一个论坛以获得更多可见性。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    输入和输出上的交流耦合是必需的。

    输出共模电压为~ 1.1V

    此致,