This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:输出电流规格

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626407/ds90lv048a-output-current-spec

部件号:DS90LV048A

每个输出可以输出/接收的最大电流是多少?  我不确定如何利用数据表中的信息来确定。  每个输出是否应能够输出/接收2mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    IOL= 2mA和 IOH=-0.4mA的输出规格。  但是,输出可以提供/吸收比此规格更多的电流。  我建议将输出直流电源/接收器保持在< 8mA。  

    此致,