This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:HD3SS3415RUA散热规格

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625213/hd3ss3415-hd3ss3415rua-thermal-spec

部件号:HD3SS3415

你(们)好  

您能为我提供 HD3SS3415RUA 最大Tj温度吗?

我能知道温度是150作为ABS温度吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3415的最大Tj不在数据表中列出。  该设备 指定在最高70C的环境温度下运行。  由于HD2SS3415消耗的功率相对较低,Tj不应比PCB温度或环境温度高得多,以较高者为准。

    数据表中的150C规格仅用于存储。  不适用于常规操作。

    此致,