This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306主侧和从侧

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626263/pca9306-pca9306-master-and-slave-side

部件号:PCA9306

大家好

              我想在我们的系统上使用PCA9306DCUR。

但我的I2C主控制器是3.3V,I2C从控制器是1.8V

是否可以将Masrer设置为SCL2/sda2,将Slave设置为SCL1/sda1?

请注意,TI规格 图7显示了sda1/sda2的主连接器,我们的电压需要交换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr:

    PCA9306要求将较高的电压连接到VREF2侧,但两侧均可用于主控制器或从控制器。 图7仅用于显示一个示例应用程序。

    此致,
    最大