This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:浮动端子

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626187/tcan1042-q1-floating-terminals

部件号:TCAN1042-Q1

大家好,

我相信当TCAN1042DRQ1的VIO正在折叠时,TXD被拉至VCC。
我的理解是否正确?



2)
我相信RXD 没有 像上面的TXD那样的上拉功能。
我的理解是否正确?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    TxD在内部被拉至TCAN1042中的VCC和TCAN1042V中的VIO。 如果VIO未通电,设备将处于欠压锁定状态,并保持输出高阻抗。

    RXD输出上没有内部上拉,这是正确的。

    此致,
    最大