This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:不使用VreF1进行设计

Guru**** 2766035 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623008/pca9306-design-without-vref1

部件号:PCA9306

您好,

请问,如果VreF1没有连接到任何电源,会发生什么情况,或者设计会变得不稳定吗? 或者必须连接的是IT连接吗?

希望很快能收到您的回复。

谢谢,此致,

KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kum,
    您需要此连接以确保正常运行。 它不会损坏PCA9306上的任何设备,但在"高"状态下,Vdup和VreF1之间的电压可能会损坏VreF1侧的设备,这意味着根据设备的工作电压范围,您可能会损坏VreF1侧的设备。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kum,
    您能否解释为什么要提出此问题? 我想知道为什么有人会这样做,以便我们在设计未来零件时牢记这一点。 如果这是一个可行的使用案例,方便用户了解。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:

    主要是因为板到板之间没有足够的引脚可供使用。 没有足够的针脚来拉动电源。 我将增加接头一侧的针数。 非常感谢!

    此致,
    KH