This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:用作负载开关(无USB充电端口控制器)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625144/tps2549-q1-usage-as-load-switch-no-usb-charging-port-controller

部件号:TPS2549-Q1

[ TPS2549-Q1 ]用作负载开关(无USB充电端口控制器)

您好,

我的客户应该将TPS2549-Q1用于两种不同类型的USB端口。

#1:USB端口,具有1.2 和负载开关功能
2:带负载开关功能的USB端口(具有500mA容量的标准端口)

对于这两个不同的端口,客户仍希望使用TPS2549-Q1。

对于第二项,您能帮我澄清以下事项吗?



问题1:CTL应该是怎样的?

据我所知,高端开关和充电控制块是分开的,意味着独立操作。
因此,如果这些CTLx引脚保持打开状态,负载开关应按预期工作。 正确吗?

问题2:数据路径

我们是否需要为此用途输入和输出数据路径?
如上所述,无需充电端口控制功能, 我猜这些功能可以保持打开状态(即通过外部信号路径旁路)。

问题3:是否有任何问题已解决?

如果您对此用法有任何疑虑,请告诉我。

提前感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    请参阅我的答复如下:

    问题1:我们不建议让CTLx保持打开状态,我们必须设置当前限值参考,使用上限或下限。有关详细信息,请参阅数据表第24页。

    问题2:我们不需要设置数据路径,因为我们没有使用。 将建议直接对地短路。

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Feifei!!