This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:状态寄存器地址0x01 [2:1]:TFN/TFP

Guru**** 2457470 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626177/lmh0303-status-register-address-0x01-2-1-tfn-tfp

零件号:LMH0303

大家好,

请允许我确认LMH0303状态寄存器ADDR 0x01 [2:1]。

在描述列中,它解释了"SDI "的端接故障指示,但我相信这是"SDO"。 这不是打字错误吗?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai-san,

    您的理解是正确的。 端接故障是指75欧姆输出端接- SDO+和SDO-上的75欧姆端接。 在LMH0303数据表的下一版本中,我们将对此进行说明。

    此致,Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳赛尔桑,您好!

    感谢您的回答。

    此致,
    KAWAI