This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB CC引脚浮动

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626133/tusb320-tusb-cc-pin-floating

部件号:TUSB320
主题: HD3SS3220中讨论的其他部件

禁用CC Ru/Rp时,PIN是否变为浮动?

我们有一个案例,需要将CC引脚传递给另一个设备,并让它决定主机/设备模式。

[手机]--usb--[我的主板usb]--usb--[像闪存驱动器一样的UFP,直接连接到手机]

-Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Khoi,

    当通过软件(0x45位[2])禁用RD和Rp时,此引脚具有高阻抗。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查以下实施是否有意义?

    -将TUSB320设置为DRP角色。 通常是UFP (RD打开),从适配器或笔记本电脑接收充电电源。

    -目前我不确定如何检测充电器与笔记本电脑机箱之间的差异。 唯一的事情就是D+/-活动。
    我有传统USB控制器,因此它不处理任何类型c规范功能。

    -如果TUSB320检测到UFP已连接,软件可以禁用Rd/Rp,然后将CCS切换为iphone总线。
    我可能需要找到双通道模拟多路复用器,或者我需要另一个TUSB320在电话端,这可能是过度使用。
    是否有适合此应用的小型模拟多路复用器?
    我已经有了一个用于D+/D-的小型USB mux。

    谢谢!
    Khoi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Khoi,

    您将需要一个配有CC控制器的MUX,请查看HD3SS3220 (即TUSB320+MUX),该设备符合您的要求。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队