This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:端口上的数据更改为原始设置(&quot);中断自清除(")

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626136/tca6424a-interrupt-self-clearing-on-data-on-the-port-changed-to-the-original-setting

部件号:TCA6424A

我想了解中断在输入更改时如何准确地自我清除。 即,"将端口上的数据更改为原始设置时,将中断电路重置为"的含义。 首先,端口上没有"数据"-有电压电平。 但更何况,「原设」究竟是甚么呢?  TC6416A数据表中的描述类似,因此我认为问题也适用于此情况。

在实验中,查看IO扩展器EVM (http://www.ti.com/tool/IO-EXPANDER-EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于某种原因,发布被中断。 继续如下:

    ---

    我观察到以下情况:

    1.所有端口均配置为输入模式下的输入和切换开关,中断保持在高位。 如果我按下拨动开关,中断将变为低。 如果我释放拨动开关,则会变高。

    2.如果我在按住拨动开关的同时读取输入寄存器,中断将会很高。 然后,如果我松开拨动开关,它将再次降低。 如果我再次按住按钮,它将再次高,依此类推。

    即,如果输入信号返回到导致断言中断的最后一个边缘之前的水平,我对中断的解释将被清除。 请确认情况确实如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到此答案:
    e2e.ti.com/.../229.0376万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maxim,

    很高兴您能找到答案! 如果您对设备有任何其他问题,请立即开始新的线程。

    此致,
    最大