This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:LVDS_HDMI桥接器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401, SN75LVDS83B, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625276/tfp401a-lvds_hdmi-bridge

部件号:TFP401A
主题中讨论的其它部件:SN75LVDS83B,TFP401.

你(们)好  

我正在使用TFP401A和SN75LVDS83B双芯片实现LVDS到HDMI桥接器。

我的问题是关于SCDT (PIN8),我是否可以让其保持未连接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Teboho Ramakatsa,
    在没有输入的情况下,设备将在OCK上输出自由运行的PLL。 如果没有输入,控制和数据输出信号的状态未知。 差分数据输入上的噪声可以解码为随机数据,因此,随着自由运行PLL输出的变化,输出上的噪声似乎会发生变化。
    为避免这种情况,SCDT针脚应连接至PDO。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joel

    感谢您的回复。

    我向您发送了一封私人邮件,其中包含我的原理图设计,请您查看一下并提供反馈。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Teboho Ramakatsa,

    TFP401似乎在schamatics中设置正确。 我只建议为绑定的SCDT至PDO引脚添加一个选项,以便在链路处于非活动状态时关闭输出驱动程序。

    此致