This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS7.5176万BT:推荐使用新设备替换DS7.5176万BT

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626056/ds75176bt-recommend-new-device-to-replace-ds75176bt

部件号:DS7.5176万BT

大家好,

我的客户反馈给我的DS7.5176万BT产品状态即将进入EOL状态。
您是否可以帮助向客户推荐新设备以进行新设计? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuo,您好!

    请看一下SN6.5176万B,看看它是否满足您的需求? 它是引脚对引脚功能等效的。

    最大