This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/ds90c387:选择芯片

Guru**** 2888810 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS86A, SN65LVDS96, SN75LVDS82, SN65LVDS94, SN65LVDS822, DS90CF388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623108/webench-tools-ds90c387-chip-of-selection

部件号:DS90C387
线程中讨论的其他部件:SN65LVDS86ASN65LVDS96SN75LVDS82SN65LVDS94SN65LVDS822DS90CF388

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,,先生

 我想知道TI是否具有LVDS至RGB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    我们有以下设备支持LVDS至RGB。

    DS90CR286-Q1
    SN65LVDS86A
    SN65LVDS96
    SN75LVDS82
    SN65LVDS94
    SN65LVDS822
    DS90CF388
    等等

    您需要将LVDS转换为RGB的哪种应用? 如果您能提供更多信息,我们将提供更好的支持。

    谢谢!
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,
    现在SN65LVDS86A可以满足客户的需求。 请询问TI是否具有符合RGB的MIPI IC。

    谢谢
    戴夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    请参阅此线程了解MIPI-DSI至RGB。

    e2e.ti.com/.../61.7869万 转换为RGB

    它是双IC解决方案。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

     谢谢您,