This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:安装设备驱动程序时出现错误代码43。

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020BEVM, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624913/tusb8020b-error-code-43-when-device-driver-installed

部件号:TUSB8020B

尊敬的TI - er。

 安装设备驱动程序时出现TUSB8020BEVM错误代码43。

我的TUSB8020BEVM视频文件。

https://drive.google.com/open?id=0B4MMR-_TehphNjkyZWZaNUZqZUk

 

代码43错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kiyoung:

    使用的是哪个版本的Windows?  是否还可以检查主机控制器驱动程序的版本(请参阅上文)?

    谢谢!

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用的是哪个版本的Windows?
    ->这是Windows 10。
    是否还可以检查主机控制器驱动程序的版本(请参阅上文)?
    ->它是10.0 .1.5063万.296
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kiyoung:

    在Win 10设置中为TUSB8020B加载USB 3/USB 2驱动程序,没有任何问题。   我确实注意到,此特定USB驱动程序3更新在线报告了一些问题,一些用户需要禁用XHCI控制器,并在重新启动时重新发现它。  您是否可以确认TUSB8020B在其它系统上是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在公司测试了几台计算机。
    大多数计算机出现代码43问题。
    请帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布EVM的照片,以便我确认配置。 我在实验室中的各种Windows 10机器上测试了多个EVM,但没有发现任何问题。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有的EVM板。 请检查此EVM是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kiyoung:

    感谢您提供照片,我使用的是具有相同设置的同一主板,无法看到错误。  您能否确认主板在非Win10机器上是否正常工作?  另外,如果您尝试卸载并重新安装驱动程序,它会修复代码43。

    谢谢!

    JMMN