This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVELT23:在评估阶段出现SN65lvelt23/22异常波形问题-紧急!

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVELT22, SN65LVELT23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625984/sn65lvelt23-sn65lvelt23-22-abnormal-waveform-issue-during-evaluation-stage-urgent

部件号:SN65LVELT23
主题中讨论的其他部件:SN65LVELT22

大家好,

我的客户现在正在其通信板中使用sn65lvelt23/22。 但当 sn65lvelt23没有输入信号(SN65LVELT22作为驱动器,SN6LVELT23作为接收器)时,他们发现输出端的波形异常。 以下是SN65LVELT23输入引脚上的电阻分压器和终端电阻器:

R198和R214电阻为2.7千欧,R200和R215电阻为4.7千欧,R204电阻为100千欧,因此我们可以在P3RX_P和P3RX_N点获得约1.2V的偏压,这是否正常? 或者我们需要让客户使用内部VCC/2偏压? 或其他建议的电阻值?

下面是测试的波形,黄色的是带信号输入的通道,紫色波形是不带信号输入的通道(如上所示,仅是电阻分压器和终端电阻器):

此致,

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sulyn,

    我将删除R214和R200。  这将在+和-输入之间产生一些电压差。  很明显,它们处于相同的电压下,并且在振荡。  根据系统中的噪音级别,您可能需要减小R198和R215的值,或增大R204的值。  仅当此输入永远不会应用输入信号时,增加R204的值才有用。  

    此致,