This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.574万:控制器的输入是什么?

Guru**** 2894950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625786/tps25740-what-is-the-input-to-the-controller

部件号:TPS2.574万

您好,

这是我第一次使用USB设计东西,我正在制作USB C电源适配器。

我正在尝试了解 PMP2.0533万 参考设计。

我不太确定我了解电路的工作原理。 电路的电源侧向 TPS2.574万 控制器提供多少电压? 换句话说 ,TPS2.574万上的VPWR引脚的输入是什么? 是15V/3A,因为整个电路的输出为"5V,9V,15V 3A"。

其次 ,TPS2.574万如何 将输出设置为USB C端口? 它如何将15伏电压降低到5伏端口所需的电压?

最后, TPS2.574万是否有TINA TI模拟模型?  

如果您能帮助我消除这些误解,我将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    TPS2.574万 VPWR引脚上的输入电压可从4.65 至25V。它由Vbus协商的任何电压供电,因此可以是5V,9V或15V。 TPS2570不会消耗太多电流(连接电流阱时最大电流为3 mA),请参考数据表中的第8页以查看VPWR消耗的电源电流。

    TPS2.574万通过使用CTL1和CTL2引脚更改反向控制器的反馈网络来设置USB C端口的输出。 数据表中的第38-41页详细介绍了通过电源反馈网络实现的CTL1和CTL2引脚。 第44页还显示了一个类似的示意图,以供参考。 基本上,CTL1和CTL2通过切换不同的电阻来更改反馈网络,从而将电源输出电压更改为所需的5V,9V或15V。

    我不相信有TINA TI模拟模型,但有可用的PSpice瞬态模型。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,
    多诺万