This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:DP8.3867万IR长包通信失败

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625290/dp83867ir-dp83867ir-long-package-communication-fail

部件号:DP8.3867万IR

报告DP8.3867万IR Face Long Package通信失败。 在实验室测试后,我们发现这可能是抖动造成的。是否有任何关于抖动改善的评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长包:您指的是长包吗? 您用于传输的大小是多少? 同时分享XTAL规格。

    此致,
    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    感谢您分享设计文件,我们现在正在审阅,并将很快发送反馈。 同时,请咨询上面的Geet,请发送晶体规格。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    附件是晶体规格。

    e2e.ti.com/.../crystal-spec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生  

    以下是实验结果  

    我们可以使用以下方法对其进行100次不同数据包大小的测试。

    # ping [ip address]-c 100 -s [数据包大小]

    数据包大小(字节)

    通过率

    损耗率

    108.

    100

    0

    208.

    99

    1.

    308.

    99

    1.

    408.

    92.

    8.

    508

    60.

    40.

    608.

    48.

    52.

    708.

    31.

    69

    808

    10.

    90

    908

    5.

    95

    1008.

    1.

    99

    它在1000BaseT)上自动协商

     

    当我手动将它修复为100BaseTX-FD时,它运行得很完美。

    数据包大小(字节)

    通过率

    损耗率

    108.

    100

    0

    208.

    100

    0

    308.

    100

    0

    408.

    100

    0

    508

    100

    0

    608.

    100

    0

    708.

    100

    0

    808

    100

    0

    908

    100

    0

    1008.

    100

    0

    以供参考

    巴西

    Yimin