This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A-Q1:调光功能

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625616/ulq2003a-q1-dimming-function

部件号:ULQ2003A-Q1

尊敬的团队:

我建议在下面的示意图中使用调光功能,但此概念存在问题。 请参阅以下现象和状况。 我认为7个LED (下面的仪表盘图片中的红色框)必须保持关闭状态(当前半开状态),尽管由于没有输入信号而更改发射器信号。

下周,客户必须订购PCB以获得批准工作样品。 这是一个紧迫的问题。 很抱歉打扰您,请查看并尽快告知您的反馈。 如何解决此问题?

<原理图概念>


<异常现象>

  • ULQ2003A-Q1无输入信号(1B~7B:低),但LED输出为接通(红色框,半 接通,未完全接通)

 

<condition>

  • ULQ2003A-Q1无输入信号(1B~7B:低)

  • 黄色信号:MCU调光信号

  • 绿色信号:端口8 (E,发射器信号)

 

如果您需要更多信息,请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dino:  

    我对设计的功能有点困惑。 您是否尝试同时调暗所有7个LED,或者能够分别打开/关闭每个LED?  

    使用发射器上的PWM的当前配置,很难单独更改每个LED通道。 改用1B-7B更容易控制调光。  

    在使用ULQ2003A-Q1的大多数示例中,发射器始终接地。 当发射器连接到PWM信号时,这会导致电流流流流过7.2kΩ Ω 和3kΩ Ω 电阻器,从而使BJT偏压并使LED变暗。

    如有进一步的澄清,我们将不胜感激!

    谢谢!

    黄国章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:

    感谢您的评论。
    此应用程序能够单独打开/关闭每个LED。在ULQ2003A-Q1发射器上使用PWM的原因是,有许多LED不仅可以控制ULQ2003A-Q1,而且还可以控制离散解决方案(仅限BJT控制)。
    您提到当发射器连接到PWM信号时,这会导致电流流流流过7.2kΩ Ω 和3kΩ Ω 电阻器,从而使BJT偏压并使LED变暗。  

    是否有任何解决方案可以使用硬件原理图更改(如添加电阻器或其他内容)来解决此问题? 请告诉我您的专业知识。

    再次感谢您。