This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:支持16位像素格式?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625568/ds90ub954-q1-support-16-bit-pixel-format

部件号:DS90UB954-Q1

尊敬的团队:

我在DS90UB954数据表第62页看到了支持8,10,12位的像素格式。

我可以确认954是否不支持16位像素格式吗?

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的问题,应用工程师将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了与UB913a/933兼容,您看到的D/s中的描述提到了8位/10位和12位。 要支持16位,您可以使用以下方法:

    1.与UB913a/933连接,由2字节组成,16位;

    2.通过UB953/935连接,MIPI-csi2可以支持基于帧格式的16位或24位。

    此致,

    Steven