This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:TCAN334DR保护

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625741/tcan334-tcan334dr-protection

部件号:TCAN334
主题中讨论的其它部件:SN65HVD234

海防

在当前设计中,我们使用的是TCAN334DR部件,对于此设计,我们将进行ARAI测试,

作为测试的一部分,此特定IC输出引脚CAN H和CAN L将对VCC_12V/VCC_24V短路1分钟,IC应从此测试中获得保护。

请确认 CAN H和CAN L是否可以维持此电压,如果不能,则为IC提供何种保护以通过此测试

此致

Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,如数据表中的"绝对最大"额定值表所示,如果CAN引脚上的电压超过+/- 14 V,则可能会损坏此设备。 要通过此测试,您可以设计一个电路,在检测到高电压时断开收发器与总线的连接,或者您可以切换到具有更宽的绝对最大电压额定值的收发器,例如SN65HVD234。

    此致,
    最大