This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:输入对间歪斜公差

Guru**** 2456570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625358/tmds171-input-inter-pair-skew-tolerance

部件号:TMDS171

哈洛

指定的输入对间偏移容差值1.8ns表示的数据速率和时钟速率是多少?

1.8ns值是绝对值,是否可以将该值引用像素时钟?

谢谢你。

巴西

Mancusi Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Domenico,

    将此参数作为独立于像素时钟的最大受支持歪斜。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Garcia,
    在我看来,1.8ns线对间偏移延迟对系统有不同的影响和限制,
    我们正在开发一个110MHz像素时钟,我认为对于340MHz时钟的响应有所不同,
    因此,更重要的是要知道我的应用是否受到我们正在使用的电缆的衰减或线对间偏移延迟值的限制,
    您同意吗?

    巴西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Domenico,

    通常不会提及线对间的歪斜,电缆应遵循不同的参数。

    此致