This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC1.24万-Q1:(选填)中文/代码

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS885

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625670/tic12400-q1

部件号:TIC1.24万-Q1
主题中讨论的其它部件: SN65HVS85,TIC1.24万

3件 SN65hvs885 用于24个继电器, 我可以使用 1件TIC1.24万-Q1代替 3件 SN65hvs885吗?   如何  设计 24 个LED电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,使用TIC1.24万是驱动24通道LED的一种方法,具有集成的1mA,2mA,5mA,10mA或15mA设置。

    如果您可以共享您的系统级别方框图以及您目前如何使用SN65HVS885,这将非常有帮助。

    我在这个论坛上向你发出了一个友谊请求,并在那里留下了一封信。