This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD7.5232万:GD7.5232万PWR最高温度C

Guru**** 2838360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625547/gd75232-gd75232pwr-max-temp-c

部件号:GD7.5232万

您好,先生:

我们想知道GD7.5232万PWR Max TC。
您能为我们分享信息吗?

℃,我们的温度是热量测试,76.65 μ m是否符合规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒诚,

    Ta的 ℃为0-70℃,Tj的为150 μ m  ℃PW的封装热阻抗为83 μ S/W,这意味着该设备可承受的最大功耗应在1W左右。 在您的热量测试中,如果您可以保证功耗低于 0.88W (根据我的计算), 例如 并非 所有通道都已打开,我 会说应该可以。

    此致,