This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:I2C至闪存上拉电阻值错误

Guru**** 2771685 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625426/tusb8020b-i2c-to-flash-pull-up-resistor-value-bad

部件号:TUSB8020B

我们正在使用带有闪存芯片的TUSB8020B。 我们在正确进行编程时遇到了问题,但最终解决了问题,并对电路板进行了生产运行。 在刷新这些时,我们发现关于40 % 不会闪烁。

结果显示SCL/SDA线路上的电压为1.5 至1.8V,这是10K电阻器上的一个相当大的降压。 我进行了一些测试,看起来集线器从这些线路中抽取一些电流,导致了较大的压降。 在集线器或闪存芯片中,似乎低于预期的上限电压正达到接收阈值。 正是正常的制造公差似乎导致了40 % 故障。

将上拉电阻器更改为4.7K会将上电压更改为2.5V,这似乎工作正常。 我们刚才做的作品似乎是在60 % 中使用10K电阻器。 (顺便提一下,我使用的是0.5 % 电阻器,因此不应该是电阻器容差问题)

可能需要更改文档以推荐不同的值。

谢谢

John S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的反馈,您能否向我指出SDA/SCL上具有10K电阻器的文档? 你说得对,10公里跑不是一个足够强的上拉。 我们通常建议使用4.7K或更小的电阻来覆盖内部PU/PD电阻器,通常建议在SDA/SCL上使用1K/2K上拉。 该文件需要更新。

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了文档,但从未说明使用什么价值。 我记得我所做的是查找我使用过的另一个使用I2C接口的部件的文档,它说使用10K。

    规格表中有关EEPROM的章节仅表示将其拉起。 在应用部分,示意图绝不会显示与任何东西连接的SCL/SDL引脚。

    因此文档不会给出错误的值,也不会指定任何值。

    谢谢!

    John S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来其他集线器在EVM指南中有实际值,但这一个没有。 我们将添加这些内容。

    再次感谢,
    JMMN