This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:如何检测ENA_HS

Guru**** 2456570 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625553/tusb211-q1-how-to-detect-ena_hs

部件号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他部件: TUSB211

您好,

您能告诉我TUSB211-Q1如何检测HS模式的详细信息吗?

即检测电压,定时等

TUSB211在客户系统上检测到HS模式错误。

此致,

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    211检查DP和DM的上拉或下拉,以确定链路是否为高速链路。 高速器件将作为全速器件(1.5k至3.3V)连接。 连接后,它将在复位过程中发出高速啁啾声,如果集线器支持,则建立高速连接。 如果设备在高速模式下运行,则会移除上拉电阻以平衡线路。

    此致,
    迭戈。