This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:刀具设置

Guru**** 2941180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625217/sn65dsi84-tooling-setting

部件号:SN65DSI84

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们要打开面板,规格如下所示

您能否帮助我们了解如何设置DSI84工具?

我们的输入发送如下信息,您能否帮助我们了解如何在红色圆圈上登录数据?

现在,我们的面板只能显示100m,44.033pps,我们要显示60 pps。 是否存在任何设置错误?

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林淑成您好!

    根据验证DSI视频源(APU)提供的计时配置是否也正确

    DSI调谐器工具生成的建议。

    示例:

    视频输入计时,寄存器配置和面板计时要求都必须匹配

    视频流正常工作。

    DSI8x无法重新对齐计时。 线路时间(水平同步到下一个水平同步计时从开始)

    输出到LVDS接口时,输入上的APU将保留。 如果线路时间不同

    根据工具计算的结果,这将导致问题。 即使DSI源输出流也是如此

    作为突发方式,DSI源必须用空白数据包填充剩余的行时间

    (或LP11)以满足线路时间要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    感谢您的回复。

    实际上,我们想知道如何使用此工具打开面板。

    例如,  

    如果我们看到了AUO面板(PIC 1)规格, 并希望通过工具打开, 我们如何设置pic 2,3?

    以及如何在CPU端设置(PIC 4)? 格式是否可以引用?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林淑成您好!
    DSI调谐器配置正确。 另一方面,您的处理器应配置为输出350MHz的DSI时钟。 代码中的空白参数似乎正确,只需确认实际行时间为15.214us。
    请确定DSI数据的范围,并验证时间线(从APU水平同步到下一个水平同步计时)是否实际为15.21us。
    此致