This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:如何获得Altium desgner的AM26LS31C和AM26LS32AC封装

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32AC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622492/am26ls32ac-how-can-i-get-am26ls31c-and-am26ls32ac-footprint-for-altium-desgner

部件号:AM26LS32AC

尊敬的先生/女士:

  您能告诉我如何获得   Altium desgner的AM26LS31C和AM26LS32AC封装吗?  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xia:

    我们将与负责这些脚印的团队联系,并尽快回复您。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xia,

    这些器件有几种不同的封装(SOIC,TSSOP等)。 您需要哪种封装类型?

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Max:

      非常感谢您的回复。 我只需要这两个芯片的SOP-16封装。 我曾使用UltraLibrarian为Altium设计人员创建足迹,但我只获得架构。

    此致,

    西增园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xia:

     如果您在AM26LS32AC的产品文件夹中查找,您将看到Quality & Packaging (质量和包装)选项卡,网址为   。  

    该页面上是16引脚SOP封装的BXL。  您可以使用免费的Ultra Librarian读取器将BXL文件转换为Altium格式;说明位于同一页上。  其中的封装尺寸应适用于使用16引脚NS (TI封装指示符)封装的任何部件。

    -Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

      我已下载 AM26LS32AC_PW_16.BXL文件,并使用UltraLibrarian将其转换为Altium设计程序格式。 我遵循了UL的指示,但我只能获取架构图,并且在.pciblib文件中找不到任何占用空间图。 我使用了17.1 5版的Altium Desginer。

    此致。

    西增园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xia:

    我在上一次发布之前测试了NS_16 BXL,它在Altium上运行良好。 我只需检查您指定的PW_16 BXL,它还会在运行脚本时在Altium生成足迹。

    你的最后一条评论让我想了起来。 PcbLib中似乎没有占用空间。 当您打开生成的PcbLib时,看起来没有占用空间。 但是,如果您查看"PCB库"面板,您将看到PcbLib中有三个脚印。 单击其中任何一个,您将看到它。

    请确认。

    此致,
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Oliver,您好!

      非常感谢您的回复。 我又把它转换成了Altium,现在我可以得到两个脚印了。再次感谢。

    此致。

    西增园