This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065C:TPS2065C Ron电阻

Guru**** 2906590 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2065C, TPS2553, TPS2069C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625246/tps2065c-tps2065c-ron-resistance

部件号:TPS2065C
主题中讨论的其他部件: TPS2553TPS2069C

各位同事,

我的客户使用 TPS2065CDGNR ,但声称Ron电阻比描述的数据表高2倍。

他在电阻负载(1A@5V)下测量了压降,并表示值为0.243V和0.271V。

Ron约为300mOhm。 但数据表显示,在最坏的情况下,电阻为120毫欧。

焊接到接地的电源垫。

您能否评论一下这里可能出现的问题以及客户必须检查的问题?

谢谢你,Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:
    客户如何测量IC上的压降?
    监控tps2065c引脚Vin和Vout之间的电压差?

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Feifei,您好!

    正确,客户测量了电压输入和输出电压。
    输入在1A负载下为4.998V,因此输入电压非常稳定。输出电压下降约300mV。

    谢谢你,Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    由于RDS (ON)非常小,因此测试点应设置在设备的Vin和Vout针脚处。
    另外,负载电流也很大,它将为内部MOSFET产生热量,然后RDS(on)将相应增加。

    正确的测试流程:
    打开设备电源(5V),使用直流电源在Vin和Vout之间切换VdS (直流电源应缓慢地向上移动),记录直流电源的Iout。 RDS(on)= VDS/I

    Michael Tan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,您好!

    感谢您的回答!

    客户在Vin和Vout之间进行了测量。 他没有测量输入和输出电压。

    数据表显示TPS2065C的最大工作电流为1A,他希望为USB获得@5V的电流。

    您可以推荐什么来长时间支持1Amp?

    谢谢你,米哈伊尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    请告诉我TPS2553是否可以长时间提供1A电源。 输出电流的此部分@1A的压降是多少?

    谢谢你,Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,您好!

    TPS2065C设计用于持续1A输出,因此此部件适合于1A电流输出的应用。

    Michael Tan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Michael,

    我担心输出的压降。 额定电流为1.5A的器件可能具有较小的压降(较小的Ron电阻)?
    输出电压必须接近5V。
    您认为什么Ron会将TPS2553的电流定为1A?

    谢谢你,Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    您可以在数据表中阅读tps2069C和tps2553 RDS(on)。vdrop=Iout *RDS(on)
    这两种都在USB端口中很受欢迎,您无需担心Vout跌落。

    Michael Tan