This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.362万:DP8.362万 RMII接口,主模式TX_CLK路由和参考时钟

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625073/dp83620-dp83620-rmii-interface-master-mode-tx_clk-routing-and-reference-clock

部件号:DP8.362万

尊敬的各位:

  我在使用自定义板上的以太网时遇到了一些问题,我正在检查MAC和PHY之间的连接。  

  我在 主模式下使用带有RMII接口的DP8.362万。 CPU晶体的25 MHz时钟通过CPU的CLK_OUT引脚提供给PHY的X1引脚。

现在,RMII MAC需要以下信号- MDIO和MDC除外-(请查找DP8.3848万表1中SNLA076A的实例):

Ref_CLK

TX_EN

TxD[0]  

TxD[1]

RxD[0]

RxD[1]

CRS_DV

现在,看一下数据表 (PAR RMII.1),似乎对于6.2 (主模式),信号CLK_OUT,RX_CLK和TX_CLK必须路由到MAC,而对于RMII (从属模式),数据表(PAR 6.2。2)显示: "RX_CLK,TX_CLK和CLK_OUT在此模式下不应用作RMII参考时钟,但可用于其他系统设备。":这意味着什么?

在我的主板(在RMII主模式下配置的PHY)中 ,RX_CLK路由到MAC的REF_CLK。 这是否正确? 我想知道RX_CLK和TX_CLK信号与CLK_OUT同步是否正确。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在RMII主模式下,所有三个都是同步的(RX_CLK,TX_CLK和CLK_OUT)。
    您可以将这些时钟中的任何一个用于MAC。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 太棒了 谢谢你Ross!!