This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:使用外部直流电源的生产测试设置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625467/tps65986-production-test-setup-with-external-dc-supply

部件号:TPS6.5986万

尊敬的先生:

我们有一款使用 TPS6.5986万的新产品。

我们已设置生产测试站以检查USB充电。

我们联系:

  • 来自15V USB C型适配器的CC1/CC2
  • 来自15V直流电源的VBUS。

使用此设置时TPS6.5986万无输出。

但我们确认它可以与USB A充电器和5V电源配合使用。

您能否解释 为什么使用此设置TPS6.5986万没有输出?

任何修改都可以通过15V外部电源进行测试?

谢谢。

此致,

凯恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kane:

    我从您的帖子中了解到,您正在将两个不同的设备连接到USB Type-C插孔,一个是15V Type-C适配器,另一个是固定15V电源。

    如果上述陈述属实,则您看到的故障是预期的故障,因为在C型中,合同以5V开始,只有在协商后VBUS才会被允许提高。

    如上所述,如果您提供的电源固定为15V,则无法正常工作。

    请直接使用C型电源组。

    谢谢!
    拉胡尔