This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:XOIN+/-输入单端或差分

Guru**** 2531590 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622237/lmh1983-xoin---input-single-end-or-differential

部件号:LMH1983

大家好,

请帮我解决问题。
我们将LMH1983与差分输出VCXO一起使用
其振幅高达800 mV。

参考数据表,XOIN+和XOIN-可在中使用
单端或差速器。

问题1. 设备是否自动区分单端或
XOIN+/-引脚上的差分输入,或需要通过编程
寄存器0x25位2?

问题2. 如果设备自动区分单端或差速器
XOIN+/-引脚输入,设备使用什么标准?

问题3. 如果设备需要寄存器访问以接收差分时钟,如何
您能否实现注册访问?
默认寄存器设置选择单端输入。
要更改寄存器,您需要27MHz时钟才能接收时钟
您需要注册访问权限。

问题4: 如果设备接受XOIN+/-引脚上的单端或差动输入,
如果没有自动检测电路或寄存器0x25位2,设备能否工作
差动振幅高于454 mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    我已为您的请求指派了一名工程师。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.设备自动区分单端输入和差动输入。 0x25位2不需要编程。

    2.引脚连接到差分输入缓冲台,该缓冲台的作用与平衡变压器相似,因此差分和单端都可以工作(对于单端,XOIN-引脚必须偏置到中间电源)。

    3.不需要注册访问,因为设备会自动区分。

    4. XOin针脚可以接受任何电压,其值不会超过0伏或超过VDD。 当LVDS输入到XOin的VCM为1.2V时,最小和最大差动输入电压符合数据表中规定的最小值247mV和最大值454mV的条件。 如果VCM与该值偏差过大,则该范围可能会改变。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim-San,

    感谢您的回答。

    Mita