This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:TOF校准模式

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623213/lmh1983-tof-aligned-mode

部件号:LMH1983

我对lmh983  对齐控制–TOF1 寄存器有一些疑问。  在数据表中,注册器位3:2的含义是:

此位设置PLL1/TOF1输出同步行为
在瞬间之后重新应用同一参考时
Lor条件和TOF1预期值的2行内
位置。
00 =始终漂移锁定–确保输出平稳漂移
返回到帧对齐,输出相位不会过长
01 =如果输出<(2LOA_Window x 27 MHz时钟),则为漂移锁定。 崩溃
否则锁定。
1x =始终崩溃锁定–实现最快的帧
通过PLL/TOF计数器重置对齐,这可能会导致
输出相位干扰

我想知道TOF1是否没有预期位置的2行,零件如何将tof调整为参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有人可以回答我的问题,期待您的帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉耽误了我的时间。 当TOF1超出预期位置的2条线时,VCXO将通过高或低轨道滞后或推进相位,直至实现对齐。 这由寄存器0x11的位1控制:

    此致,

    -Tim