This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:驱动器的输出电阻

Guru**** 2534740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624851/max3232-output-resistance-of-driver

部件号:MAX3232

大家好,

数据显示了以下有关驱动器的“输出电阻”的信息。



它显示10Mohm为典型值,300ohm为最小值, 两者之间的值  相当大。
 该值表示什么?
我不明白为什么数据表显示  输出电阻的最小值。  

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    八分

    最小ro表示驾驶员的驾驶能力。  假设 负载为3kOhm,300Ohm电阻  将采用10 % 供电电压。   此处的规范更有意义 的可能是VOH和VOL,它们可保证5V电压摆幅和3kOhm 负载。 这些规格确保 输出 电压符合RS232标准,同时考虑ro。 如果您有其他问题,请告诉我。

    此致,

    好    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,好,

    再次查看ro规格,ro表示在"VCC,V+和V–= 0 V"条件下的输出电阻。
     在Ta=25°C时,如果没有电源,典型值为10Mohm,并且 在 Ta=-40°C至85°C (MAX3232I)下,可以向下转换为300ohm。
    我的理解是否正确?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    八分

    您的理解应该 正确。 我没有注意到Vcc可能是零电压。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,好,

    感谢您的友好回复!

    此致,
    Yaita