This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:Windows中未显示闪存字符串,但Mac中显示了这些字符串

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625428/tusb8020b-flash-strings-not-showing-up-in-windows-but-are-in-mac

部件号:TUSB8020B

我们已对闪存芯片进行了编程,为制造商和产品定制了字符串。 当插入Mac时,这些字符串会出现。 当插入Windows机器时,它们不会。 我在设备管理器中浏览了整个列表参数,但没有一个是我们编程到闪存中的字符串。 插入Mac的相同主板显示正确的字符串。

我们是否可以执行任何操作来使此字符串在设备管理器中可见?

谢谢!

John S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,
    编程到外部EEPROM中的字符串作为USB描述符的一部分进行报告,但是设备类驱动程序确定列出时显示的字符串。
    也就是说,这正是Microsoft驱动程序的工作方式。
    我只想更改DevMan上的设备名称就是创建(哑)筛选器驱动程序(INF),以便使用您的特定VID/PID信息安装设备。
    此致,
    豪尔赫