This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD52:断路故障保护

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624850/sn65hvd52-open-circuit-failsafe

部件号:SN65HVD52

尊敬的先生:

我们的客户正在将TI RS-485驱动器/接收器SN65HVD52用于他们的应用。

由于应用原因,SN65HVD52供电的5V安装在板上,没有输入和输出信号。

在这种情况下,我们应该如何处理输入/输出引脚以实现故障保护? 让它们保持打开状态是否正常?  

关于数据表,设备似乎支持"总线空闲,开路和短路故障保护",

但我不能找到详细信息。

非常感谢您的善意建议。

此致,

KOIDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KOIDE,
    有用于RE和D引脚的片上下拉电阻器,以及用于DE引脚的上拉电阻器。 Rx输入阈值设计为在总线空闲时具有故障保护-在此情况下RX输出保持高电平。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao:

    非常感谢您的建议。 SN74HVD52中似乎没有启用引脚(始终启用)。 在这种情况下,我们是否能像您所说的那样对待? A和B:无需治疗,R:高。 如何处理Tx输入和输出(D,Y和Z)?

    此致,
    KOIDE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KOIDE,
    默认情况下,D具有内部下拉列表。 Y和Z是输出引脚,不应存在故障安全问题。 当提供Vcc且Tx输入为浮动时,Z将被拉高,Y将被拉低。
    此致,