This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:为OSC时钟源选择内部振荡器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624931/ds90ub925q-q1-selecting-internal-oscillator-for-osc-clock-source

部件号:DS90UB925Q-Q1

大家好,

我认为,  当 我设置以下寄存器时, 无论是否提供外部PCLK,都为OSC时钟源选择了内部振荡器。

- 0x03[1]= 0 (禁用自动切换)
- 0x14[2:1]= 01 (33 MHz振荡器)

我的理解是否正确?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已收到您的问题,并已将其分配给审核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果禁用自动切换,则当不存在PCLK时,925将不会默认为内部振荡器。
    此致。
    Liam