This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012A:用于1.8V输入/输出的LVDS接收器?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LT012A, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625212/ds90lt012a-lvds-receiver-for-1-8v-in-out

部件号:DS90LT012A
主题中讨论的其他部件: LSF0108

大家好,

您是否可以推荐 一些支持 1.8V输入/输出的LVDS接收器 ,而不是支持3.3V的DS90LT012A?

 

谢谢!

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    目前,我们没有任何支持1.8V I/O的LVDS接收器 但是,您的客户可以使用电压电平转换器(如LSF0108)(LSF010x系列电平转换器根据应用有不同的选项)来提供1.8V兼容解决方案。

    请您直接向我发送电子邮件跟进吗? 我想了解更多有关申请和机会的信息。

    此致,
    Ryan