This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:TUSB21x

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB215, TUSB212, TUSB213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625249/tusb213-tusb21x

部件号:TUSB213
主题中讨论的其他部件:TUSB211TUSB215TUSB212

您好,先生  

我看到TUSB21x拥有新的TUSB211~TUSB215设备

我能知道有什么不同吗??

我们需要菊花链应用程序  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai

    TUSB212增加了DC增强功能,并且可以支持比TUSB211更长的信道。

    TUSB213是5V电源部件,支持5V电压保护,还具有直流升压功能,可以支持长通道。

    TUSB215也是一个5V电源部件,支持5V电压保护和CDP。它还具有直流升压功能,可以支持长通道。

    如果您不需要5V电压保护和CDP,我建议您使用TUSB212。

    谢谢
    David