This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC173A:G和G/启用问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625388/sn65lbc173a-g-and-g-enable-question

部件号:SN65LBC173A

我正在使用线路接收器接收来自编码器的差分信号并将单端信号输出到NI模块。 我的Vcc以5V供电,并且正在使用4条线路输入和输出。 我没有将任何东西连接到针脚G和G/

但是我似乎在NI卡上接收不到正确的信号。我是否缺少到G和G/针脚的连接?

我不确定数据表中以下陈述的含义。

G和G/输入为启用所有四个驱动器的正逻辑或负逻辑提供启用控制逻辑。 当禁用或关闭电源时,接收器输入向总线提供高阻抗,以减少系统负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek,

    如果您参考数据表中的"函数表",它可能会使事情更加清晰。 要使Y输出正确反映A和B引脚上的差分输入,您需要拉高G或拉低/G。 让它们都保持浮动将使设备处于禁用状态,在这种状态下Y输出为高阻抗。

    如果您有任何其他问题,或者这不能解决您的问题,请告诉我。

    此致,
    最大